请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61177A 主题中讨论的其他器件:USB2ANY
你好
我遵循7.6.8 过程、在步骤2中、7位地址为58h、因此添加一个写入位"0"、所以我需要向右发送 B0? 但当我发送 B0时,无 ACK 信号返回
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Fandy、
是的、请检查我们的硬件并确保 I2C 通信正确。 我建议使用我们的 USB2ANY 工具来测试:http://www.ti.com/tool/USB2ANY?keyMatch=USB2ANY&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number ,或者您也可以使用我们的 EVM 板进行测试。
此致
肖恩