请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53219A 你(们)好
现在、我们测量 TPS53219A 波特图。
我们需要确认交叉频率的稳定性是多少?
我们知道交叉频率 是1/2 SW 频率不稳定、现在 我们测量 以下 值。
那么 、它 是否稳定在低于值?
开关频率为300kHz。 交叉频率为132kHz。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 John:
原理图和波形如下所示。