大家好、
我的客户正在使用 TLV1117LV33。 我们发现、有2个故障器件会在正常运行时随机停止输出。 但是、当我们重新为电路板加电时、刚刚停止工作的器件现在可以恢复正常工作。 但是、如果您继续运行电路板大约0.5小时、故障器件将再次停止输出。
我们检查了原理图。 客户在输入端增加0.1uF 电容、在输出端增加100uF+0.1uF 电容。 100uF 电容是 电解电容、用于改善瞬态响应。
在我们最新的数据表(2015年修订版)中、第8.3段中说"不要使用电解输出电容器。"。 但是、当客户设计原理图时、他们遵循了旧的数据表(2011版)、其中未提及 电解输出电容器不能使用。
那么、我只想向您了解一下为什么 我们不能为 TLV1117LV 使用电解输出电容器? 您是否认为2 个故障器件上发生的问题与100uF 电解输出电容器有关? 谢谢。
此致、
韦恩