This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:读数不是恒定的

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844650/bq27220-reading-is-not-constant

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!

我每秒读取一次电池电压。 问题是、少数几个读数返回3700mV。 几秒钟后、它返回良好的值、但不是很恒定、它会变得更大或更低。 我也在使用 bqstudio、我可以看到电压读数相当恒定、放电也很好、即使我的程序有时返回奇怪的值也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您使用的是板还是 EVM? 您使用的是 bqStudio 的哪个固件版本? 您使用的是哪种器件? EV2300或 ev2400?  器件上的固件版本是什么? 您可以在 bqStudio 的左侧部分找到固件版本。

    您能否提供从 bqStudio 中提取的读数的日志文件?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    让我再次解释一下我的设置。 我有一个具有 BQ27220的定制板。 在该板上、我每秒读取一次的问题、结果不是很恒定。

    我使用 ev2400和 BQ27220EVM 进行了开发设置。 该设置工作得非常好。 如果我没有错,则 ev2400的固件为0.18。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    电路板设置有问题。 您可以将其与 EVM 设置进行比较、以查看您的错误。 连接一个 i2c 监听器、查看您向监测计发送的命令、并将其与 bqstudio 发送到 EVM 的命令进行比较。这样您就可以看到命令序列中出现错误的位置。 可能是命令之间的延迟问题

    谢谢

    Onyx