请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295 你(们)好。
在我们的其中一个应用中、充电器 LED 快速闪烁或呈稳定状态、具体取决于通过 USB 连接的壁式适配器、尽管 BQ24295上未连接电池(当然在 BOOIS 中)。
提前感谢您的任何解释。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Achim、
如果/CE 为引脚、则充电被启用。 在使用电池时、充电器会对输出电容器充电、电容器会禁用、然后再对充电器重复充电、从而使 LED 快速闪烁。
至于这与输入墙式适配器的关系、我不确定。 如果 VBUS>UVLO 上的充电器电压出现上述情况、我会预料到会出现上述情况。 VBUS 和 REGN 与适配器之间的电压有多大、不会导致闪烁?
此致、
Jeff