This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59641:TPS59641 OCP 问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS59641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823557/tps59641-tps59641-ocp-question

器件型号:TPS59641

您好、sirs、

TPS59641 Vcore 和 Vgfx 的测量值 OCP 为20A 和22A。

我们希望对 OCP 进行微调、使其为17A。

请帮助应用 OCP 的建议解决方案和计算公式。

Attatch 文件位于 design.e2e.ti.com/.../6102.tps59641.pdf 之外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以将 OCP-I 阈值更改为更低的阈值。 例如、要将150K 更改为100K 并以 相同的比率更改 CIMON 和 OCP-I 之间的电阻器、即560k/1.5=373k、如果不满足您的要求、只需选择较低的电阻器、然后重试。 这是降低 OCP 的最简单方法、否则您可能需要更改 DCR 感应电路、但需要更改许多组件。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果我将150K 更改为100K、瞬态或动态 VID 的结果 可能会发生变化?

    该变化将影响其他测量、还是仅影响 OCP?

    请帮助确认。

    Thnaks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    仅 OCP。 也请更改 IMON 电阻器。

    谢谢

    Chasel