This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021-Q1:位于上方

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823843/lm5021-q1-entrered-above

器件型号:LM5021-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TL431

不进行负载调节。 请参阅 attachachmente2e.ti.com/.../LM5021-TI-Question-2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您将需要为实际应用中的反馈电路提供单独的偏置轨、例如12V 轨。 如果 TL431以与所连接电路相同的方式进行配置、则由于过压应力而发生故障。 RLED 和 RBias 也具有较高的功率耗散。

    当输出电压分压器1780k/10k 上的电压达到2.5V 时、TL431应开始分流电流、因此阴极上的电压应下降、您还应在 Rled 上看到压降。

    一旦 TL431分流电流、FB 电压应下降并开始调制占空比。

    请注意、TL431基准引脚具有输入偏置电流规格、因此这也会在输出电压设定值中导致附加误差项。

    此致

    Peter