请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5012 团队、
我假设只要 MCU 完成初始化、就不驱动开漏/集电极开路输出(OUTx 引脚的输出)(即输出级保持三态)(参见图 15)。 对吧?
输出级仅在正常模式下开始驱动(当 Chip_EN 设置为1时)。 对吧?
-开漏/集电极开路输出(用于 OUTx)是否在本质上具有失效防护功能? 还是需要保护?
例如:如果 LP50xx 保持关断模式(因为 MCU 长时间不在 I2C 总线上与其通信)、并且 OUTx 引脚连接到电源。
有问题吗? 它是否可以缩短输出驱动器的使用寿命?
提前感谢、
A.