This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:APD 功能使外部电源的纹波更大

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844016/tps2373-apd-function-makes-ripple-of-external-power-getting-bigger

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2378

大家好、

以下是有关 TPS2373的一些问题:

TPS2378的数据表显示 APD 引脚的灌电流为1.73uA、但 TPS2373的数据表中没有具体规格。

我是否可以知道 TPS2373的 APD 灌电流是多少?

2.我们发现、当施加外部24V 输入电压时、如果启用 APD、纹波噪声增大、如果禁用 APD、纹波减小。

是什么让这种差异产生了?

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    数据表使用可用于计算电流的 APD 来规范下拉电阻器。 以下白皮书详细介绍了精度计算:

    至于电压纹波、您在哪里可以看到这种情况? 输出、输入?

    此外、您是否正在使用 EVM 或您自己的设计? 最后、当您说24Vin 时、您是指通过适形器还是通过 PoE?

    谢谢!


    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C.T.、

    我在将近一周内没有听到你的声音。 如果我在48小时内没有听到您的声音、我将假定这不再是问题。 感谢您关注 TI PoE 解决方案!

    此致、

    Michael Pahl