This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3876:当"sense 和 quot;引脚悬空时、Vout 将发生什么情况

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845256/lp3876-what-will-happen-to-vout-when-the-sense-pin-is-floating

器件型号:LP3876

您好!

大家好。

我们的客户正在使用 LP3876稳压器设计具有传感功能的稳压器。  VOUT 和 SENSE 将通过连接器连接到 UUT。

现在、他们想知道如果连接器弯曲并导致 SENSE 引脚悬空、将会发生什么情况或 Vout 的值是多少?

期待您的回应。 谢谢



此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    如果 SENSE 引脚未连接、则反馈将断开。
    在开环中运行线性稳压器将导致内部误差放大器尽可能硬地打开导通元件、直到其达到饱和状态。

    这将产生将几乎所有 Vin 传递到 Vout 的效果。
    如果负载上有任何电流消耗、则内部导通元件(在本例中为 PMOS)上会出现压降。
    因此 RDS_ON * ILOAD = Vdrop。  Vout = Vin - Vdrop。

    谢谢、

    斯蒂芬