This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:减少电池节数 BQ76940

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845176/bq76940evm-reduced-cell-count-bq76940

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ76930

各位专家、您好!

我了解使用 BQ76940 IC 减少电池节数的要求。 我的问题是、除了缩短电池节数之外、是否必须对没有电池的器件进行去除水? 因为稍后我要使用完整的电池节数、我必须再次重新调整。  

我的另一个问题是、减小值由数据表中的表26确定。 无法进一步降低? 例如、在15节电池 IC 的情况下、最多可减少到9节电池。 该数字可以进一步减小、还是这是最大的减小?

谢谢、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    对于评估、可以只短接端子块上的电池。 如果您正在执行瞬态测试(如短路检测)、则可能需要对器件进行去除水、因为这些器件提供了可能影响这些测试的额外信号路径。  

    BQ76940支持5节电池组中的15节电池。 每个电池组至少支持3节电池、因此 BQ76940需要至少连接9节电池。 BQ76930可以支持更少的电池节数、并且与 BQ76940具有相同的布局尺寸(有关更多详细信息、请参阅此应用手册的电池节数部分: http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf)  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答、您为我提供了很多帮助。

    另外、我刚刚打开了文档、它看起来非常有用。

    再次感谢先生!

    此致、

    安德拉斯