This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22960:转换率引脚断开连接?

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22960, TPS22976
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823645/tps22960-slew-rate-pin-disconnected

器件型号:TPS22960
主题中讨论的其他器件: TPS22976

在任何应用中都可以将压摆率引脚保持断开状态吗? 它当前用作电池供电设备上5V 和3V3电源总线的开关。 我认为、较高的压摆率会更好地降低浪涌电流、从而延长电池寿命、但目前设计中仍保持断开状态。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、  

    感谢您与 E2E 联系!

    TPS22960上的 SR 引脚不应处于悬空状态。 我建议将其连接到 GND 以实现更快的压摆率选项、或将其拉高以实现更慢的压摆率。

    通常、您可能需要考虑使用 TPS22976等不同的双通道负载开关。 该器件具有较低的导通电阻、可调节压摆率控制和更好的热性能。 对于该器件、您可以使压摆率引脚保持悬空、以实现尽可能短的上升时间。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回复 Arthur。

    这些器件的压摆率引脚有多高的可调程度? 如所示、如果您在高态和低态之间的电压下驱动它、这会对压摆率产生什么影响?

    TI 网站推荐使用 TPS29915;就 Ron 和电流额定值而言、该器件与 TPS22976不是很匹配、但涵盖的面积约为该领域的十分之一。 我想我会考虑这一点、但感谢您的建议。