This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:DCM Vin=7.4V、Vout=12.5V 时的效率

Guru**** 2503635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823488/tps55330-efficiency-at-dcm-vin-7-4v-vout-12-5v

器件型号:TPS55330

尊敬的支持团队

我使用 TPS55330EM 在不同电感下测量了效率。 请参阅随附的文件。
作为我的测量结果、DCM 下具有更小电感的效率更高。
您能否告诉我、较小电感下的效率在 DCM 下更好的原因。

此致、
Takahashi Hirokazu

e2e.ti.com/.../Vin_3D00_4.5_2D00_9.5V-TPS55330-_2800_2019-07-23_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu - San、您好!

    在低负载电流条件下、电感的 DCR 将对效率产生很大影响。 采用相同封装时、电感越小、DCR 越小。 因此 、DFE322520F 1uH (22m Ω)效率是最佳的。