This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:在 SafetyStatus 和 safetyALERT 之间存在差异

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844610/bq78350-r2-device-fw-diffrence-between-safetystatus-and-safetyalert

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350-R1

大家好、

我想知道 SafetyStatus 和 safetyalert 之间的区别以及它们是如何通过电池电压进行设置的。
我使用 BQ76940和 BQ78350-R2至 COV 阈值电压为14S 电池充电、电压为4150mV。
在此充电过程中、当最高电池电压大约为4000mV 时、设置了 SafetyStatus 的 COV、而未设置 safetyalert 的 COV。

我随附了充电后放松的屏幕截图以供参考。
您将看到 SafetyStatus 的 COV 仍处于设置状态、并且未设置 SAFETYALERT 的 COV。

此致、
Makoto Teramoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    在《BQ78350-R1技术参考手册》的第3.3节中、介绍了 SafetyStatus[COV]和 safetyALERT[COV]位在过压事件期间的工作方式。 首先、SAFETYALERT[COV]位将变为高电平、但在满足 COV:延迟持续时间(默认设置为2秒)后、SAFETYALERT[COV]位将变为低电平、并且 SAFETYStatus[COV]位变为高电平。 这些指示事件的不同阶段。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的快速回答!

    现在、我有了差异和算法。


    此致、
    Makoto Teramoto