This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:LiFePO4和锂离子电池

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, GPCCEDV, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822571/bq78350-r1-lifepo4-and-li-ion-battery

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350GPCCEDVBQSTUDIO

你(们)好,先生  

我知道 BQ78350是否有 LiFePO4设计指南?  还是与锂离子电池相同?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萧  

    BQ78350使用 CEDV 算法、该算法与阻抗跟踪不同、需要匹配库中的化学 ID。 它可能是指相同的开发过程、请检查 GPCCEDV http://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf 作为您的参考。  

    我们的专家在星期一回来时可以作更多的解释。   

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    使用 BQ78350-R1的应用手册 将帮助指导您完成为电池设置器件的第一步。 锂离子电池和磷酸铁锂电池的工艺是相同的。 配置 ChemID 并找到最佳 CEDV 参数后、您可以在 BQStudio 中查看其他设置。 默认电压值基于锂离子电池(例如、过压和欠压保护级别)、因此您应根据 LiFePO4电池规格修改这些值。

    此致、

    Matt