This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:6.5~18VIN/54VOUT/210W 输出的升压解决方案

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843909/lm5155-boost-solution-for-6-5-18vin-54vout-210w-output

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: LM5122

大家好、

您能否建议解决方案满足以下要求? 这用作 PSE 应用。

VIN = 6.5V~18V

Vout = 54V

PoUT = 210W  

 LM5155是否适合使用?

您更喜欢哪种拓扑(升压或反激式)、原因是什么?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢 您发帖。  首先、我们建议使用升压而不是反激、因为反激适合小于100W 的功率。   

    其次、对于 LM5155、210W 听起来是一个延伸、尤其是当 Vin=6.5V 时。  我建议在双相实施中使用 LM5122。  无论如何、您可以联系参考设计组来创建参考设计。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi