This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19534Q5A:数据表中未提供 ESD 信息

Guru**** 1284210 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19534Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844098/csd19534q5a-esd-information-not-in-datasheet

器件型号:CSD19534Q5A

您好!

你好。

我们的客户正在寻找 CSD19534Q5A 的 ESD、HBM、CDM 详细信息、但数据表中未提供该信息。 请提供详细信息吗?

我们感谢您在这一问题上的帮助。  

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您向客户推广 TI FET。 您将在下面找到您请求的 ESD 信息。

    CSD19534Q5A 通过750V HBM 和2000V CDM 标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的快速响应!


    此致、

    Cedrick