This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:电感器额定电流?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843991/tlv62569-inductor-current-rating

器件型号:TLV62569

你(们)好  

您能不能帮助建议电感器额定电流?  

我们的应用是3.3V 输入和1.1V 输出1.5A。  

根据数据表,我的计算结果是2A 额定电流,它是否正确?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    额定电流为2A 的电感器应该正常。 但是、您还需要考虑额定电流应为~4.5A 至5.0A 的 Isat (电感器饱和电流)。

    此致、

    Excel