This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-1Q1:CAN't 使通道1由通道2供电

Guru**** 2524900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843946/tps65263-1q1-can-t-have-channel-1-powered-by-channel-2

器件型号:TPS65263-1Q1

我有12V 电源、并且需要在接近最大电流的情况下从 Ch1输出0.9V 电压。

此外、SW 频率需要较高、以便在有限的振荡电路电容(大约300uF)下抑制纹波。

计算结果表明、在直接12->0.9V 跳变的情况下、我必须面临较大的损耗和纹波、并且过早达到 CH1峰值电流阈值。

最好是从12到5V (这已经在同一芯片的弱负载 CH2中完成)、然后从5到0.9V。 这将允许高达1.5Mhz 频率、受 Tpulse min 约束、同时最大程度地提高0.9V 电压轨上的电流输出。

为了使 CH1仅在 CH2 (5V)已经进行调节后启动、我在 EN1引脚上放置了一个1uF 电容。

但这样排列的芯片不启动:LDO 输出上不会产生电压、因此会抑制启动。

这对我来说似乎很奇怪:我想 LDO 应该启动、即使只启用了一个通道、应该不启用它?

欢迎使用任何提示/想法!!

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    您是对的:即使只启用了一个通道、也会启动 LDO (引脚30、V7V)!

    电源结构也是可接受的(引脚28、PVIN1从通道2连接5V)。

    请检查 PIN29 (VIN)。 实际上、LDO 的输入来自 PIN29。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、我的布局用于使用 单个分叉布线为 Vin 和 PVIN1焊盘供电、因此将同一条布线的另一端移至 Ch2输出会导致 Vin 在开通时断电。 我分离了引脚、将 Vin 连接到主输入电压12V、现在它工作正常。

    感谢 James 的快速帮助!

    弗朗西斯科