This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122和启动期间的电源触发

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818466/lm5122-lm5122-and-power-triggering-during-start-up

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5121

你好  

我使用 LM5122设计了24V 升压转换 器、并遵循数据表中给出的原理图和值。 我的电路有一个奇怪的问题。 当我打开电源时、电源开始跳闸约15秒(限流器不会让太多电流通过、我认为这就是它触发的原因! 限值为2A)。 在该电路稳定之后、我有24V 输出。
我最初猜测是为全部4个电容器(每个电容器为330uF)充电并为电路通电所需的浪涌电流。 我们有什么办法可以避免这种情况吗? 在另一项测试中、我将电池连接为电源、但它烧毁了我的 MOSFET 和电路板中的几条走线。 我正在按照数据表中给出的建议布局重新设计具有更高效布局的转换器。  随附了旧版式图片和错误电影。
谢谢、
Babak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Babak、

    升压转换器在初始输出电容器充电期间没有浪涌限制机制。 为防止出现问题、应选择具有浪涌限制功能的 LM5121。  

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    在设计的这一点上、很难更改 IC 和布局。 我浏览了新 IC 的数据表、并注意到该 IC 中的两个引脚不同。 引脚1是 DS、引脚2是 DG、而在 LM5122MH 中有 SYNCOUT 和 OPT。

    根据 TI 工程师的建议选择此 IC。 我们需要在24V 电压下使用7A 电流、这就是我们使用此 IC 的原因。

    我不确定它是否是由浪涌电流引起的! 这只是一个想法! 这可能是由我不知道的其他原因造成的!

    谢谢、

    Babak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Babak、

    了解 IC 更换的难度。  我从您之前的帖子中注意到您的电源电流限制为2A。  它无法支持您的目标功率级别。 请测量输入电流。  您需要尝试使用更大的电源。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设此问题已得到解决、以便我可以在此关闭此主题?  您始终可以通过添加新帖子来重新打开它。


    谢谢、

    Youhao