主题中讨论的其他器件: BQ24610
您好!
我对标准 BQ24610EVM 电路布局中使用的 TVS 二极管有疑问。
在 ACPWR 引脚的连接器上连接 TVS 二极管是否合适? 我通过放置焊盘(DO-214AC 焊盘)进行了配置、允许放置 Wurth Electronik 400W TVS 二极管。
目前、我可以使用26V 单向 TVS 二极管、但我也可以获得24V 版本。
我与电路的连接是医疗认可的 PSU、可提供24V 直流电、电流为6.25A。
我们的最佳猜测是客户每天至少会连接和断开系统2到6次、最坏的情况是在1年或2年内从 PSU 断开系统。
我的问题是、在 这些情况下、是否最好包含 TVS 二极管(Wurth 的产品代码为:824500261)?
我附加了一个图来说明 TVS 二极管的发展方向。
此致