请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560 您好!
我来自 General Electric Healthcare。 因为我们 将此 TPS54560DDA 用于一个项目的5V 输出应用。
您能否提供下面列出的一些可靠性数据?
1、MTBF (以年为单位)(故障间隔平均时间)
2. FIT (时基故障)
如果您需要任何进一步的数据、请告诉我。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.