This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:UCC256303问题确认

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820985/ucc256303-ucc256303-issue-confirm

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC256403

您好的团队:

请帮助确认以下问题,客户的反馈,谢谢。

 在任何输出负载下、在1~2 μ s 的时间内、什么问题会导致电压下降?

CH1:Vout 电压、Ch2:LLC 电流

  

2. 什么问题会导致 VCR 超过7V?

CH1:VCR、Ch2:LLC 电流

3. 哪种问题会导致 LLC 电流 不平稳?(最大负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您的原理图以帮助进一步讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../EP1720-SCH-for-LLC-190626.pdfHi中国香港:

    请参阅随附的原理图,谢谢。

    此致/ Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在任何输出负载下、在1~2 μ s 的时间内、什么问题会导致电压下降?

    使用单个转换器还是两个并联转换器进行操作?

     2. 什么问题会导致 VCR 超过7V?

    VCR 是否由于输出压降而超过7V?

    3. 哪种问题会导致 LLC 电流 不平稳?(最大负载)

    一种可能是栅极驱动不稳定-可能是由噪声引起的。 您能否随 LLC 电流一起提供 HO-HS 和 LO-GND 波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    请参阅以下内容,谢谢。

     在任何输出负载下、在1~2 μ s 的时间内、什么问题会导致电压下降?

    使用单个转换器还是两个并联转换器进行操作? -->只有一个

    2. 什么问题会导致 VCR 超过7V?

    VCR 是否由于输出压降而超过7V? -->是的,是的。

    3. 哪种问题会导致 LLC 电流 不平稳?(最大负载)

    一种可能是栅极驱动不稳定-可能是由噪声引起的。 您能否随 LLC 电流一起提供 HO-HS 和 LO-GND 波形? -->将通知 RD 获得波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在任何输出负载下、在1~2 μ s 的时间内、什么问题会导致电压下降?

    ISNS 引脚上可能会产生高噪声、从而导致关断。 如果这是根本原因、您可以将 C19值增大到更高、以查看是否可以解决关断问题。

    另一个尝试是使用引脚对引脚兼容的 UCC256403。 UCC256403与 UCC256303相比、其 ISNS 引脚上的噪声敏感度更低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    非常感谢。

    此致/ Mark