This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PMP8740设计更改

Guru**** 2379800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821724/ucc28950-pmp8740-design-chages

器件型号:UCC28950

您好!

如果我要将输出电压电平更改为最大75V、我是否需要更改 D23和 D25的二极管额定值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nidheesh

    我必须向设计人员检查这个问题-请耐心等待。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Collin

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nidheesh

    我现在收到了对你的问题的答复。

    U6的开关节点“PH”引脚3用于产生浮动电压(V-float),为高侧背对背 FET 的栅极供电。

     由于这是一个浮动电压,D23和 D25将具有相同的额定值(它们“看到”V-float”电压,最坏情况下为15V)。

    由于该电容器移除了直流分量、75V 将在 C72上下降。"

     此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的回答。 我将相应地继续。