请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61045 主题中讨论的其他器件:TLV61046A、
大家好、
我正在设计电池供电的低功耗系统、我需要一个3.6V 输入电压至12V 输出电压的升压转换器、电流约为2-3 mA。
我需要一个在关断时断开负载的升压转换器、因为12V 部分大部分时间都会关断、所以我找到了 TLV61046A 和 TPS61045。 在特性选项卡中、TPS61045显示主开关和输入开关泄漏电流(最大值为20uA)、而 TLV61046A 不显示任何开关泄漏电流。 这意味着什么? TLV61046A 的泄漏电流可以忽略不计、无法表征、是否包含在其他规格中或如何?
换句话说、为了获得最低的总体关断电流、我应该选择哪一个?
提前感谢
Stefano