This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:过压保护

Guru**** 2539850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822231/bq25895-overvoltage-protection

器件型号:BQ25895

尊敬的 TI:
建议此产品的输入电压最高为14V。


即使输入电压为14V 至22V、充电是否有问题?

如果 VBUS 绝对电压为22V、它是否与开关电压相同、但"转换器未开关"
这是否意味着如果您正在运行、会出现问题?


此外、该产品是否具有"输入过压保护"功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BJ、

    IC 不会因高达22V 的输入电压而受损、但会在电压高于 V (acov)时停止开关

    (阿可夫)

    VBUS 过压上升阈值14min 14.6max V

    VBUS 过压下降阈值13.5最小 14最大 V

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:


    感谢您的快速回复。