This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87355Q5D:工作频率限制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87355Q5D, CSD18510Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821683/csd87355q5d-operating-frequency-limit

器件型号:CSD87355Q5D
主题中讨论的其他器件: CSD18510Q5B

大家好、

在该特性中、有一个描述是"高频运行(高达1.5MHz)"。 我是否可以知道频率限制来自何处? 如果工作频率超过1.5MHz、会发生什么情况?

非常感谢!

此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的查询。 1.5MHz 是 CSD87355Q5D 的建议最大开关频率。 它可以在更高的开关频率下运行、但我们仅对高达1.5MHz 的功率损耗进行了表征。 如果您计划在超过1.5MHz 的频率下运行、请记住、FET 中的开关损耗和栅极驱动器中的栅极驱动损耗将随开关频率线性增加。 此外、对于同步降压转换器中的低占空比运行(例如、12Vin 至1.x Vout)、上部 FET 的导通时间将非常短。 您需要确保控制器和栅极驱动器能够支持最短导通时间以实现稳定运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。

    对于不具有建议的最大工作频率的 MOSFET、例如 CSD18510Q5B、如何知道最大频率? 非常感谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    有关 MOSFET 的最大推荐频率、您的问题没有一个简单的答案。 我们为电源块提供建议、因为它们针对电源或电机驱动器中的开关模式运行进行了优化。 分立式 FET 可用于多种不同的应用。 首先要查看的是数据表第一页上的"应用"部分。 如果它包含同步降压转换器(控制 FET 或同步 FET)、则 FET 可在高达500kHz 及以上的频率下运行。 如果显示为电机驱动或次级同步整流器、则开关频率通常为几十 kHz 至几百 kHz。 如果显示负载开关或热插拔、则 FET 不适用于开关模式应用、也不会在开关模式应用中表现良好。 您还需要查看 RDS (on)、Qg、Qgd 和 Qgs 规格。 RDS (on)越低、则表示芯片尺寸越大、电荷越高。 我们有一些工具可以估算同步降压转换器的功率损耗:

    但愿这对您有所帮助。 如果您正在考虑为某个应用提供特定的 FET、请随时使用 TI 电子邮件地址直接向我发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的解释。 我现在明白了。

    此致、

    Hao