主题中讨论的其他器件:UCD9244、
您好!
我将 UCD74120与 UCD9244 (智能反射接口)搭配使用、为 TMS3206678多核 DSP 的可变内核电压(CVDD)供电。
CVDD 电源轨汲取的电流约为15A。
我尝试跟随 EVMK2HX_ K2H EVM、因为它包含 UCD74120。 关于原理图文件(K2H_K2EVM-HK_SCH_A104_Rev4_0)、我有以下疑问:
[1]在第40页、CVDD 轨和接地之间有一个1k 电阻器(R77)。 该电阻器的用途是什么? 在 slu490设计指南(使用 UCD92xx 数字 POL 控制器-第23页)中、有人提到"为了确保 PCB 布局工具将电压感应作为差分对正确反馈到控制器、可以在去耦电容器附近放置一个小电阻器。" 这意味着什么? 该电阻器是否为必需电阻器?
[2]在同一页#40上、EAP 和 EAN 线串联了两个10欧姆串联电阻器(R614、R615)。
(a)这些电阻器的用途是什么? 在 slu490设计指南(第24页)中、当负载位于不同的电路板上时、使用两个10欧姆电阻器。 它们是否讨论了我提到的相同电阻器? 在我的控制器和负载位于同一电路板上的情况下、它们是否是强制性的?
(B)我们将 EAP 和 EAN 线路由为差分信号。 但是、EAN 中没有信号。 此外、如果信号层下方有一个接地平面、其中路由了 EAP 和 EAN、则 EAP 将参考下方的接地平面、而不是 EAN 线。 EAN 行的用途是什么?
[3]我找不到用于 UCD74120设计的 WebBench 设计工具。 是否有任何工具可帮助我使用 UCD74120进行设计?
谢谢、此致、
Binayak