您好!
我使用了 bq76940、我在 REGSRC 处获得44V 电压、以及如何降低电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Gururaj、
对于 BQ76940的 REGSRC 设计、数据表显示使用以 VC5X 电压为基准的 FET 作为源跟随器、此拓扑允许 REGSRC 在低于 VC5X 电压的大约 Vgsth FET 下运行。 和一 个 SLUA749A http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf 在第9节中详细介绍了 REGSRC 设计。
谢谢你
您好 Gururaj、
如果 REGSRC 为44V、则 FET 可能损坏或连接错误。
检查 FET 所有引脚的电压。 如果它们短接在一起、则 FET 损坏。 检查源极和漏极是否可以交换、如果可以、则是通过 FET 的二极管压降。
检查上述电路中的 VC5X 电压和栅极电压。 栅极中不应存在电流、因此电压应相同。 如果存在电压差、则 FET 损坏或存在意外连接。
FET 的源极应比栅极电压低大约2V。 确切值将取决于 FET 的 VGSh 和电流。
如果 VC5X 为44或46V、则 BQ76940可能会损坏。
REGSRC 上的44V 可能会损坏 BQ76940、一旦问题原因得到解决、请检查该部件是否仍然正常工作、但您应在需要可靠运行之前更换该部件。