This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:CAN 铝电解电容器可用作 TPS5450的输入电容器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821939/tps5450-can-aluminum-electrolytic-capacitor-be-used-as-input-capacitor-for-tps5450

器件型号:TPS5450

您好!

我已选择 TPS5450稳压器从24V 输入获取8V 输出。 我能否将铝电解电容器用作此稳压器的输入电容器?
如果是、您会建议使用电容器- EEE-2AA100UP 吗?
请有人澄清一下。

正在等待您的回复

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梅内卡:

    您似乎发布了几个主题、并提出了相同的问题。 请在可以时删除它们。

    这是输入端的唯一电容器吗? 如果是、我们不建议使用电解电容、因为输入需要低 ESR 去耦电容器。 通常、铝电解电容器具有较高的 ESR、这可能导致较高的输入电压纹波、这并不理想。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    由于成本限制,我计划并联两个4.7uF、100V (零件号- CGA6M3X7S2A475K200AB)和一个2.2uF、100V (零件号- C3225X7R2A225K230AB)陶瓷电容器。 当输入电压为24V 且负载电流为4A 时、您是否会推荐这种组合?

    正在等待您的回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梅内卡:

    我相信这是一个更好的解决方案、您的电解电容器是不必要的。 我建议您查看数据表的第8.2.2.3节、以测量器件的输入纹波电压。 还要确保较差情况下的纹波电流在电容器的额定值范围内。

    另一个好的做法是在最靠近 Vin 引脚的位置放置一个高频电容器(大约10 - 100nF)。

    此致、

    Ethan