This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:PSpice 模型以及导通和关断延迟

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854353/tps24751-pspice-model-and-turn-on-and-off-delays

器件型号:TPS24751

下午好、我将尝试在过压期间对组件进行仿真。 过压三保持设置为5.5V。

一旦电压上升到高于该电平、我就会期望在电路断开之前出现一个小延迟、这是由对栅极放电的11mA 电荷泵导致的(数据表中的 chap 9.3.4)和1us 抗尖峰脉冲时间。

实际上、两个信号之间没有延迟、如图所示:

V (V3)是引脚过压上的电压

I (Rload)是输出电流

此功能是否未建模? 电路断路器功能是否也相同?

谢谢你

e2e.ti.com/.../TPS24751_5F00_Overvoltage.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我将检查并在星期五之前返回。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    为了缩短仿真时间、大多数块是使用逻辑组件实现的、而不是等效的模拟特性。  它看起来模型是在开发时精心设计的、以显示器件的功能运行情况、并且延迟未得到适当处理。  请告诉我们这是否是一个主要问题。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我需要了解该器件在过压和过流情况下的"让我们通电"能量。

    您是否认为在合理的时间内提供具有关断延迟(过压和电流)的模型是可行的?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    在 OV 事件期间、栅极由11mA 灌电流放电、而在断路器事件中、栅极放电为1A。 考虑到4nF 栅极电容(图25)、对于 OV 事件、栅极将在5us 以下放电、而对于断路器事件、栅极将在200ns 以下放电。 这些时间间隔不会对 MOSFET 造成应力。  

    以上就是您的问题答案。 ? 我将继续向我们的建模团队提供此模型的更新、但由于其他优先事项、这可能需要一些时间。  

    此致、Rakesh