请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54327 尊敬的 TI 团队:
我的客户使用 TPS54327实现12V 的3.3V 转、他们发现当 TPS54327正常工作并将3.3V 电源输入到 TPS5442的输出端时、TPS54327将会损坏、 这种情况下损坏是否正常? 为什么?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Eric:
是 的、在这种情况下 TPS54327可能会损坏。
TPS54327使用 DCAP2控制模式。 它感应 FB 电压、以决定 HS 和 LS MOSFET 的导通时间和关断时间。 外部3.3V 电源不可能是完美的3.3V 电源、它总是稍高或稍低。 例如、如果外部3.3V 电源稍高、则 FB-Vref、然后 LS MOS 持续导通、然后电感电流变为负值、随着时间的推移、电感电流会越来越大、然后 LS MOS 电流变得越来越负值、然后 LS MOS 电流会因过大的负电流而下降。 IC 损坏。