This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24V 直流输入、+-12V、100mA 输出、请推荐合适的器件。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006, LMR36506, LMR36503, LM25019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854161/24v-dc-in--12v-100ma-output-please-suggest-a-suitable-device

主题中讨论的其他器件:LMR36006LMR36506LMR36503LM25019

您好!

您是否能帮助推荐解决方案:24V DC IN 和+-12V、100mA 解决方案。 还 需要支持。Ω 短路保护

越少的器件越好。谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    据我所见、没有任何具有分离轨输出和集成开关的单个器件可满足您的要求。 我将把该线程重新分配给另一个组织。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Flybuck 呢?

    http://www.ti.com/lit/an/snva674b/snva674b.pdf

    您也可以使用双芯片解决方案:

    我不确定输入是什么、我认为它具有瞬变

    您可以使用 LMR36006或 LMR36506执行一种典型降压实现方案来生成正电源

    您可以 使用 LMR36006或 LMR36506执行另一种反相降压/升压实现方案、以生成负电源

    http://www.ti.com/lit/an/snva856/snva856.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beck、

    感谢您的建议。 您的双降压解决方案适合客户。 您是否会建议 使用100mA 、经济高效的器件来产生负电源轨、还需要支持短路保护。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR36503或 LMR36506。 在电感纹波为30%的100mA 时、这两种方法都适用于24至12个应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚注意到您推荐的这些器件是非常新的。   请建议 LM25019是否 可以支持相同的功能? 谢谢。

    http://www.ti.com.cn/product/cn/LM25019

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR36006也是可选件。