This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62273:该器件的 Vout=3.3V 效率是多少?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62273, TLV62568A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853887/tps62273-what-is-the-vout-3-3v-efficiency-for-this-part

器件型号:TPS62273
主题中讨论的其他器件: TLV62568A

数据表中有许多图表用于说明其他 Vout 电压下的效率、但我找不到任何有关 Vout=3.3V 的图表。

此外、我的应用是否有更好的400mA 电流?

VIN= 3.7至5V;VOUT=3.3V +/-3%;不能使用 BGA。

PCB 总面积以及在静止空气中不超过热(TAmbient + 20 deg C)运行的能力非常重要、无需散热器。

我不需要电压开关功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前没有 TPS62273的测试数据、但从 webench 中、导出->聊天您可以找到符合您指定条件的效率图。

    您还可以在 webench 中了解 TLV62568A、该器件的评估模块也可用于进一步测试。

    如果您需要进一步的支持、请重新打开此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62273未启用 Webench。 我在那里找不到任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我的故障、我是指 TPS62237在 webench 中实现。 您提到的器件有点旧、在 webench 中不受支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62237看起来不错。 我将对此进行检查。