This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:了解 UCC28780

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, LM25069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853578/ucc28780-understanding-the-ucc28780

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: LM25069

您好!

我正在设计交流/直流电源(115Vac/400Hz - 32Vdc 30W)、我正在尝试使用使用 Si MOSFET 的 UCC28780有源钳位反激式器件。

  • 为什么在数据表第38页的电气规格中,最大频率为63Hz?
  • 该控制器的导通模式是什么? 是 DCM 还是临界导通模式? 我无法真正理解、因为开关频率显然会随负载变化、占空比如何?
  • 开关频率如何随负载变化? 占空比问题相同。
  • 知道交流线路电压为115Vac 时 ,变压器看到的直流电压+/-是多少?

提前感谢您。

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的、

    e2e.ti.com/.../Hello-Mohamed-UCC28780-Frequency-Variation-Prediction.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有 Mahamed、

    如果您尚未订购其中一个 EVM 进行评估、则可能需要订购评估。

    以下链接中的 Excel 设计还将帮助您完成设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。

    我还有另一个问题涉及保持时间以及控制器如何管理浪涌电流。

    在我的应用中、需要大于200ms 的高保持时间、这会导致大于50mF 的高输出电容器、从而产生高浪涌电流、并且由于我应该将该电流限制为标称输出电流的10倍、我打算采用更低的 Cout 进行设计、 和在低 Cout 和50mF 之间包含一个有源电路、该电路将50mF 的充电延迟到 Vout 稳压为止。  

    您是否推荐此类有源电路的任何参考? 我想到了 TPS259827L 或 LM25069、您怎么看?

    谢谢你。

    此致、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahamed、您好!

    UCC28780不限制浪涌电流。  因此、您是正确的、并且需要外部限流电路。  TPS259827L 或 LM25069可能适合您的设计。

    关于保持时间、我建议在设计中增加输入大容量电容器、而不是输出电容器。  这是更低的电流、需要的电容更小。

    此致、