This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54495:5V 输出的最小输入电压?

Guru**** 1207550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854863/tps54495-minimum-input-voltage-for-5v-output

器件型号:TPS54495

您好!

我的客户想知道5V 输出的最小输入电压。 数据表显示了3.3V 时的输入与输出电压间的关系、该电压可提供大约4.5V 的最小输入电压。 您是否有5V 输出的输入与输出电压间的关系图?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我使用 EVM 进行了测试。 它表明:

    对于 CH2 2A 负载、当输出电压为5V 时、Vin>=7V。

    对于 CH1 4A 负载、Vin >=8V 表示5V 输出电压。 因为当 Vin=7V 或7.5V 时、触发过热保护将很容易。

    那么、您的应用中的负载是多少?

    谢谢、

    Lishuang