This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:原理图审阅

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821920/tlv62569-schematic-review

器件型号:TLV62569

尊敬的团队:

您能否仔细检查原理图?

如果有任何问题、请告诉我。

此外、如何根据高侧电流 OCP 规格计算 Iout OCP 基准?

Iout 是一个恒定值、但高侧电流是三角形的、因此我不确定这里的3A 是指 Iout =?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您的前馈电容器的值 是远非如此。 我建议使用6.8到10pF 而不是100nF。

    数据表中的 OCP 值是 允许通过高侧 FET 的最小电流。
    开关时、峰值电感器电流必须低于该阈值、以确保正常运行。