This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3836:CT 连接到 VCC 延迟

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3836, TPS3840, TLV803E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854079/tps3836-ct-tied-to-vcc-delay

器件型号:TPS3836
主题中讨论的其他器件: TPS3840TLV803E

您好!

我在我的设计中使用 TPS3836。 不幸的是、其他一些因素导致了要求变更、使我陷入困境。 我对200ms 的延迟感到满意(CT 连接到 VCC=3.3V);但是、有关此延迟的规格范围从200ms (标称值)到300ms 不等。 这是禁止的容差范围。 我读取这些值是否正确? 我需要150ms 至250ms 范围内的一些东西。 TI 是否有类似的引脚分配器件可以更好地承受延迟?  

此致、

MK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MK、

    是的、这种变化包括器件变化、温度和条件、所有这些都会影响电路中 CT 块的内部充电。 您最好使用 TPS3840等可调计时器件或 TLV803E 等较新的不可调器件。 借助 TPS3840、您可以使用 CT 引脚对自己的时序进行编程、而使用 TLV803E、计时在130ms - 270ms 时更严格。 但是、在整个行业中、我想您会发现所有变量的25%范围都很难实现。 TPS3840将在此规格中为您提供一流的变化。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您的快速回复。 我有解决这一困境的潜在办法... 如果我在设计中使用 TPS3840、我能否并联一个精密容差电阻器(从 VCC 到 CT 引脚为1%)、以便等效电阻为 Rext|||RCT。 假设我选择68.1k…… 现在、我的总电阻容差更多地由 Rext 而不是 RCT 决定。 查看 TPS3840的内部方框图(第16页),RCT 之间似乎有一个 PMOS 和 NMOS…… 这是否会使我的建议在某种程度上无效? (笑声) 或者我的建议是否是潜在的解决方案。 谢谢你。

    此致、

    Maksym Kloka

    269.762.1294

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maksym、

    这项建议虽然很聪明,但不起作用。 从 Vdd 连接到 CT 的电阻器基本上会导致 CT 上拉至 Vdd。 这将不允许电容器正确充电、并且很可能会使您的延时时间短至器件允许的时间。  

    没有实际的方法可以从外部改善 CT 延迟块的变化。

    谢谢、
    Abhinav。