请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650861 您好!
我想问一下 LDOA1、A2、A3输出的电容限制。
10uF 实际上是我们可以放置在输出上的最高电容吗?
我想将 LDOA1输出连接到2个负载、我希望两个输入端的电容都为10uF。 加上4.7uF 的 LDOA1输出、因此总共可提供约25uF 的电容。 没关系吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想问一下 LDOA1、A2、A3输出的电容限制。
10uF 实际上是我们可以放置在输出上的最高电容吗?
我想将 LDOA1输出连接到2个负载、我希望两个输入端的电容都为10uF。 加上4.7uF 的 LDOA1输出、因此总共可提供约25uF 的电容。 没关系吗?