This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:太阳能电池板输入检测

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854837/bq24650-solar-panel-input-detection

器件型号:BQ24650

大家好、

我的客户想知道 BQ24650是否具有指示可用外部太阳能状态信号的任何功能? 理想情况下、该信号将被发送到其主机 MCU。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

      STAT1和 STAT2是开漏充电状态输出、用于指示充电器运行。 STAT2表示充电完成、STAT1表示正在充电。 STAT1指示 充电暂停、过压、睡眠模式、电池不存在时的故障。

      它们可以将一个电阻分压器从输入网络连接到其 MCU (将电压分压到 MCU 引脚的安全范围)以检测太阳能电池板。