This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:有关充电器特性的阐述

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818417/bq25703a-clarification-on-charger-features

器件型号:BQ25703A

您好!

需要澄清:
1) 1)当充电器状态(I2C 地址= 21H/20H)寄存器更新时?
2) 2) CHRG_OK 是否在插入/移除 USBC 充电器时通知主机?
3) 3)在 ChargeOption1 (I2C Addr = 0H/1H)寄存器中启用充电后、为什么我们应该定期更新看门狗计时器以继续充电?
4) 4)充电器何时"充电终止"?
5) 5)这个芯片是否支持 CE (充电启用/禁用)特性?
6) 6)提供实施指南?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Venkatappa、

    1)数据表的表19和表20描述了发生特定事件时更新的故障和状态。 和状态位将立即更新、同时锁存故障、直到至少读取一次。  

    表示2)是。 该引脚记录对 VBUS 施加有效输入源的时间。 输入 UVLO 或 OVP 事件会将该引脚拉低。  有关 CHRG_OK 指示引脚的更多详细信息、请参阅数据表的第8.3.2.1节 CHRG_OK 指示器。

    3)对于3)看门狗计时器将重置充电电流0mA。 如果主机已锁存或无法再控制充电器、这是一项安全功能。 实际上、如果主机无法复位看门狗计时器、则主机可能会出错、充电应停止。 您可以在 ChargeOption0中禁用看门狗计时器以禁用该功能。

    4)该充电控制器不会终止充电。 这必须由主机处理。  

    5)对于5)充电、可使用 ChargeOption0中的 Charge Inhibit 启用或禁用。

    6) 6)我将首先向您介绍 EVM 用户指南、作为在设计中实现此充电器的第一通指南。  http://www.ti.com/lit/ug/sluubg6/sluubg6.pdf

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joel 的澄清。

    一个问题:

    1)数据表的表19和表20描述了发生特定事件时更新的故障和状态。 和状态位将立即更新、同时锁存故障、直到至少读取一次。  

    好的、我们要知道它们何时更新。 主机将如何了解这一变化? 主机是否必须定期轮询状态寄存器? 或者是否有任何可用的警报/中断机制? 请澄清。

    3)对于3)看门狗计时器将重置充电电流0mA。 如果主机已锁存或无法再控制充电器、这是一项安全功能。 实际上、如果主机无法复位看门狗计时器、则主机可能会出错、充电应停止。 您可以在 ChargeOption0中禁用看门狗计时器以禁用该功能。

    谢谢。 看门狗定时器到期时,BQ 充电器是否通知主机? 还是主机应轮询?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Venkatappa、

    大多数故障没有发送到主机的标志。 主机必须定期读取充电器以验证是否存在故障。 通常情况下、故障会以多种方式出现;转换器完全停止或不充电。  

    对于看门狗定时器、主机应轮询。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joel 的澄清。