This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070是否可被用作一个升压转换器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854580/ucc28070-can-ucc28070-be-used-as-a-boost-converter

器件型号:UCC28070

你(们)好

客户想知道、如果输入电压是直流电压、则输出电压设置为高于输入电压。

UCC28070是否可用作升压转换器?

谢谢。

Max Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    UCC28070不能与直流输入一起使用。

    这样做的原因是 VINAC 信号需要复位至 VINAC<0.7V 以设置正确的乘法器输出电平。

    输入信号需要是低频交流正弦波

    此致

    John