This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825A:UC1825A 5.1V 基准电压

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821570/uc1825a-uc1825a-5-1v-reference-voltage

器件型号:UC1825A

您好!

我对5.1V 基准电压有疑问。 除了初始容差、温度变化和辐射效应之外,此5.1V 电压是否会因老化效应而变化? 是否有一些数据或公式可以计算此值?

此致

Jason Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    该器件(UC1825A-SP)的航天级版本的5.1V 基准将包括在整个生命周期内的测试。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    旧版本的任何生命测试数据?

    谢谢

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    未对商用级器件进行寿命测试。

    谢谢、

    Daniel