This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:不同类型的10uH 电感器会导致热问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854172/lmr16030-different-type-of-10-uh-inductor-cause-thermal-issue

器件型号:LMR16030

大家好、

我的客户使用 LMR16030作为12V 输入、3.9V/2.6A 电源。

现在、他发现在使用缠绕金属电感器(AMRU00060630100MA1)时、IC 和电感器都发热不良、但更改为正常线绕电感器(SLF12575)不会出现热问题。 电感器电流经过测试、基本相同。 下面附上了测试波形、还附上了两个电感器的数据表。

您能否帮助我分析缠绕金属电感器导致 IC 热问题的原因? 电感器值与10uH 相同。

谢谢你

正常绕线电感器电流波形(SLF12575)、无热问题:

缠绕金属电感器电流波形(AMRU00060630100MA1):

e2e.ti.com/.../inductor_5F00_commercial_5F00_power_5F00_slf12575_5F00_en.pdf

e2e.ti.com/.../chilixinAMRx_5F00_Series.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoran:

    从电感器数据表中可以看出、这两种电感器看起来都适合3A 直流电流、电流波形看起来正常。 由于纹波电流较高、因此只有金属电感器的电感略小于10uH。

    一个假设是、金属电感器磁芯损耗会使电感器发热、但需要电感器供应商进行确认。  

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回答!

    现在、我的主要问题是、当电感器电流波形相似时、为什么 LMR16030会变热。

    您能帮我分析这种异常场景、并给我一些可能的答案吗?  

    再次感谢你的帮助。

    江里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary:

    在空载条件下、您能否帮助提供正常条件下和异常条件下的 SW 波形? 这将有助于我们分析根本原因、只有问题的缺点对我们来说很难找到答案。

    通常情况下,在空载或轻负载条件下,它将在 PFM 模式下工作,因此 SW wil 的频率非常低,电感器电流停止,因此不应很热。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢你的答复。

    是的、在空载条件下、它在 PFM 模式下工作、并且没有热问题。

    现在、我的客户在输出3.9V/2.6A 时提供了正常和异常的 SW 波形、波形附在下面。 现在、他将板发送给我、我将在空载条件下测试波形、稍后我将发布波形。

    现在、您能给我几个假设吗? 或者您是否需要任何其他测试波形?

    白色波形是正常波形、黄色波形是异常波形、基本相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoran:

    让我们在电子邮件中进行讨论、以便进一步讨论此问题。

    谢谢

    李丹尼尔