This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:当 GPI 配置为 GPI 故障使能时、对电源轨的影响是什么

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD90160A, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854501/ucd90120a-when-gpi-is-configured-as-gpi-fault-enable-what-is-the-effect-if-any-on-the-power-rails

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件: UCD90160AUCD9090A

当 UCD90120A 将 GPI 配置为故障使能时、为了启用故障记录、该 GPI 失效后对电源轨(如果有)有何影响?  如果启用了重新定序、器件会关闭然后重新定序、还是没有影响?  我找不到数据表、常见问题解答或论坛问题中描述的行为。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于 UCD90120A、 启用 GPI 故障是让器件记录 GPI 故障。 再也没有了。

    如果您希望使用 GPI 关闭或开启电源轨、PIN 所选电源轨状态将对您有所帮助。

    对于 UCD9090A 和 UCD90160A、我们改进了 GPI 故障。

    请参阅以下应用手册。 这些改进也适用于 UCD90120A。

    您是否愿意分享您想要实现的目标?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想记录故障并重新对电源轨进行排序。