This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300 Vdo 字符是否与 TPS7A83A 类似?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854095/tps7a8300-is-tps7a8300-vdo-character-similar-as-tps7a83a

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A83A

大家好、

是否可以假设 TPS7A83A 和 TPS7A8300的压降电压特性相同?

我的客户问

TPS7A8300数据表中描述的压降电压图很难理解、

TPS7A83A 易于理解。 如果特性相同、

我想提及 TPS7A83A。

很抱歉这个紧急请求、您能尽快回答吗?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    您的客户能否详细说明他们对 TPS7A8300有哪些疑问?
    数据表中的压降电压如下所示:

    图13-16还显示了描述给定条件下压降电压的图。

    告诉我您的客户有哪些问题、我们可以解决这些问题。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stephen-San

    非常感谢您的快速回复。

    我的客户需要 TPS7A8300的下图、因为数据表显示了

    引脚点数据的输出电流仅为2A。

    您可以支持此功能吗?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    TPS7A8300数据表图16给出了500mA 时的压降(有偏置)。
    TPS7A8300数据表图17给出了2A 时的压降(有偏置)。

    由于内部导通元件是 MOSFET、因此压降电压是线性的、如 TPS7A8300数据表图12或13中所示。
    然后、您可以使用图16和17中的数据点给出与 TPS7A83A 数据表类似的图。

    两个器件的压差值不完全相同、因此在分析 TPS7A8300时、我不会交换压差图。

    谢谢、

    斯蒂芬