请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A4701EVM-094 您好!
我使用的是评估板、其测试设置如用户指南中所述。 但是、当使能跳线打开时、看起来存在短路、输入电压从12V 降至2.5V。 电流消耗小于0.5A。 我使用的负载电阻为2欧姆(30W)。 我的输出电压跳线设置为3.2V。 将跳线切换回 OFF 使能跳线时、输入电压显示为12V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是评估板、其测试设置如用户指南中所述。 但是、当使能跳线打开时、看起来存在短路、输入电压从12V 降至2.5V。 电流消耗小于0.5A。 我使用的负载电阻为2欧姆(30W)。 我的输出电压跳线设置为3.2V。 将跳线切换回 OFF 使能跳线时、输入电压显示为12V
尊敬的 Max:
这里可能会发生一些事情。
首先、当输出电压为3.2V 时、该器件在输出上达到2欧姆电流限制。
该器件的最大电流为1A、这正是电流限制可以生效的地方。
电流限制设置的标称值为1.25A。
为了继续进行故障排除、我将首先增大负载电阻器。
如果该值可用、您可以尝试10欧姆。
这相当于320mA、它完全处于线性稳压器的运行范围内。
看看它是否启动并让我知道您看到的内容。
谢谢、
斯蒂芬