This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:在双相1输出模式下使用该器件时如何平衡电流?

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854042/lm5143-q1-how-does-this-device-balance-current-when-used-in-dual-phase-1-output-mode

器件型号:LM5143-Q1

大家好、

您能不能帮助我了解该器件在使用 DCR 电路时如何在双相1输出模式下平衡电流。 查看方框图、Cdcr 两端的电压测量值用于将斜率补偿 I 注入反馈路径。 我可能不考虑的这一因素和其他因素如何影响器件实现的电流平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    让我与该产品的应用工程师进行仔细检查。  

    我认为平衡是在 IC 内部进行的、它比较了2个电流感应信号。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    在 IC 内部、您可以预期在电流平衡方面优于5%。  

    当然、这是在添加 DCR 感应电阻器变化和过热导致的误差之前。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief、

    感谢您的详细介绍。 实际上、电流平衡是通过监控 DCR 电流来实现的、精度将取决于该电路的容差。 如果工程师有任何其他问题、我会告知工程师并让他加入此主题。 谢谢!