This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:由于充电电流不稳定、bq24715无法停止充电

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818518/bq24715-bq24715-could-not-stop-charge-because-charge-current-unstable

器件型号:BQ24715
主题中讨论的其他器件:BQ30Z50

你(们)好

我们的新项目使用 bq24715 充电2S 电池将 BQ30Z50用于电池管理器 IC。

有时无法充满电,因为充电电流在充电至99%时不稳定,介于100mA~500mA 之间,

我们的停止 充电 电流为200mA、F/R=1/100、此问题仅在我们的 NB 中首次或第二次出现。

您能否支持对该问题进行一些诊断。

连接文件是发生问题时的费用日志。 电池电量监测计团队 认为必须更改 bq24715设置以解决此问题。

wanglin 18664983545e2e.ti.com/.../1050.chage-ng-log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此不稳定的充电电流区域内、您能否捕获波形以显示 VBAT、IBAT 和相位? 也请向我发送您的寄存器设置。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有收到您的回复。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

    Angelo