This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH04070W:PTH04070W

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH04070W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853508/pth04070w-pth04070w

器件型号:PTH04070W

您好!

我们在其中一个系统中使用 PTH04070W。 我们购买了新的。 我们提供5V I/P、O/P 为0.8V。 但我们的预期电压为1.8V。 我们已经浏览了数据表、发现 Rset 电阻需要相应地改变。 他们还提到了电阻值。 但我们无法在该板中找到 Rset 电阻器。 请帮助我找到 Rset 位置。 需要更换的部件。

提前感谢。

卡纳。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanna、

    您的问题不清楚。  在 PCB 上、引脚4和引脚2之间需要有一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的帮助。 是的。 你是对的。 通过添加外部电阻器、我们可以获得所需的输出电压。

    感谢您的大力支持!!

    此致、

    卡纳。